This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】:什么是符合 IEC 61000-4-3 标准的辐射抗扰度?

Guru**** 2868190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1543801/faq-what-is-radiated-immunity-per-iec-61000-4-3



隔离器具有什么辐射抗扰度? 如何根据 IEC 61000-4-3 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *请注意,所有定义和参考均基于最新的标准 IEC 61000-4-3

    辐射抗扰度 (RI)

    定义:

    RI 是一种能够承受外部系统(如无线电和/或其他 EMF 发射设备)强电磁场 (EMF) 的器件。 RI 测试使器件暴露于射频电动势、其标准由 IEC 61000-4-3 定义、其中规定了设备、设置、过程和结果格式。

    为什么辐射抗扰度在隔离式系统中很重要?

    要求隔离器在存在电磁辐射 (EMR) 的情况下能够保持运行、而不会出现任何重大性能下降。 如果无法正确承受 EMR、可能会导致电流和电压耦合到隔离器中并降低系统性能。

    测试级别

    辐射抗扰度测试在上述任一级别进行、并且可以选择添加高于、低于或其他级别之间的其他级别。 1 级表示磁场强度为 1V/m 时的最低测试级别、而 4 级表示磁场强度为 30V/m 时的最高测试级别 在给定的测试级别、测试在制造商确定的频率范围内进行。 在 TI、我们在低频 (80MHz–1GHz) 和高频 (1GHz–6GHz) 下进行测试。

    测试设备

    测试设施示例

    测试设置和过程中使用了以下设备:

    • 消声室
    • EMI 滤波器
    • 射频信号发生器
    • 功率放大器(用于放大信号)
    • 场生成天线(即双锥,喇叭,对数周期等)
    • 各向异性磁场传感器
    • 用于正向功率的功率测量器件
    • 记录功率级别的相关设备

    下面的测试设置和过程部分的图片展示了半消声室 (SAC) 的示例。 为了减少 EMF 反射、该消声室在整个房间(不包括地板)周围都有消声材料。

    测试设置和程序

    DUT 放置在高度为 0.8(±0.05)m 的均匀磁场区域内的非导电工作台上 天线设置为与 DUT 相差 3m、使用一段消声材料将两者分开。 此设置如下所示。

    使用喇叭天线进行 (1GHz–6GHz) 测试的设置

    该测试在测试级别、频率范围和测试调制下进行。 使用一种信号调制类型来扫描频率范围、并且测试仅暂停以调整射频信号电平、开关振荡器/天线或测试的频率范围。

    测试中 ISOxxxx 的示例原理图:

    测试结果

    测试结果通过功能损失或器件退化的分类以及在上述测试级别部分下定义的性能水平进行评估。 功能损失或器件降级的分类如下:

    总体测试结果如下所列:

    ISOxxxx 在标准 A 处通过了 (1GHz–6GHz) 标准 4 级测试

    或…Ω

    ISOxxxx 在标准 A 处以 30V/m (1GHz–6GHz) 测试

    这意味着、ISOxxxx 在频率介于 (1GHz–6GHz) 之间时具有 30V/m 的测试场、而不会丧失任何功能或性能下降。