This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】:符合 IEC 61000-4-2 标准的静电放电 (ESD) 抗扰度是多少?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1543761/faq-what-is-electrostatic-discharge-esd-immunity-per-iec-61000-4-2

主题中讨论的其他部件:Strike

什么是 ESD 抗扰度?它如何影响隔离器? 如何根据 IEC 61000-4-2 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *请注意,所有定义和参考均基于最新的 IEC 61000-4-2 标准

    静电放电 (ESD) 抗扰度

    定义:

    ESD 是一种在两个具有不同电势的表面之间移动的微型电荷闪电。 它可能以四种不同的方式发生:带电体接触 IC、带电 IC 接触接地表面、带电机器接触 IC、或者静电场会在电介质上产生足以使其击穿的电压。 ESD 测试标准由 IEC 61000-4-2 定义、其中规定了测试结果的设备、设置、程序和格式。

    为什么 ESD 抗扰度在隔离式系统中很重要?

    在组装、搬运或运行过程中、可能会发生静电放电、并对系统造成损坏。 隔离栅及其通信总线应能够承受 ESD、以防止数据损坏、保持系统安全性并避免系统故障、这一点非常重要。

    测试级别

    ESD 抗扰度测试在 1-4 级连续进行、并可选择在上述、以下或其他级别之间添加额外的级别。 1 级表示接触放电电压为 2kV 时所需的最低测试、而 4 级表示电压为 8kV 时的最高测试。 此外、该测试还可以在油、空气等不同介质中进行。

    测试设备

    ESD 发生器的简化电路

     

         RC –充电电阻器                            CD –脉冲持续时间整形电阻器

     CS  — 储能电容器                      Rd –阻抗匹配电阻器

    测试设置中使用了以下设备:

    • 受测器件 (DUT)
    • ESD 发生器
    • 放电头
    • 放电回路
    • 自动协商
    • 泄放电阻器电缆
    • 水平耦合平面 (HCP)-如果适用
    • 垂直耦合平面 (VCP)–如果适用
    • 绝缘支架
    • 参考接地平面 (RGP)  

    测试设置和程序

    桌面测试设置示例

    DUT 通过非导电工作台与 RGP 隔离、其电缆通过绝缘支撑与 RGP 隔离。 在间接放电的情况下、方形 VCP 位于距 DUT 侧 0.1m 至 0.001m 之间、并通过 VCP 泄放电阻电缆连接到 RGP。

    对于接触放电、在操作放电开关之前、ESD 发生器的尖端与 DUT 上的导电引脚接触。 在空气放电的情况下、ESD 发生器在尖端和 DUT 引脚之间接触之前触发。 然后、发生器尽可能快地接近 DUT、不会造成任何机械损坏、触摸导电引脚以确保放电的可能性。 每次撞击后、发生器尖端将从与 DUT 的接触中移除、然后再重新触发以进行下一次撞击。 在每个测试级别、每个极性的指定冲击次数都将完成、每次冲击之间至少有 1 秒的时间。

    测试中 ISOxxxx 的示例原理图:

    测试结果

    结果通过  上面“测试级别“部分中定义的性能级别进行评估。 将为其提供通过级别、测试时使用的介质、应力类型和接触类型:

    穿过隔离栅:

    ISOxxxx 使用接触放电在油中达到 4 级

    或…Ω

    穿过隔离栅:

    ISOxxxx 使用接触放电、在油中达到±8kV

    这意味着 ISOxxxx 承受±8kV 冲击、而不会丧失功能或性能下降。