This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:我们是否有具有更宽温度范围的器件?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1542484/isom8110-do-we-have-something-with-wider-temp-range

器件型号:ISOM8110


工具/软件:

您好的团队、  

我的客户正在 寻找具有 1kV 工作电压的单通道数字隔离、但硬件是我需要–55°C 至 150°C 的温度范围。 ISOM811x 会接近。  

有什么想法吗?

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的查询。 请允许我们再花一天时间来了解这一点。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    大多数 TI IC 的建议运行条件为最高 125°C。 ISOM811x 可以存储在高达 150C 的温度下、但我不知道有任何可在 150C 下运行的隔离器。  

    客户还需要找到一些方法来冷却其他电子设备的系统。