This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:SN6507-Q1 无法与具有 PoE+的超微型信号变压器搭配使用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507-Q1, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1542741/sn6507-q1-is-it-impossible-for-sn6507-q1-to-work-with-a-super-tiny-signal-transformer-with-poe

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

工具/软件:

要求:

   1、固定输入电压为 24V;   

   输出电压 15-24V、输出电流 50mA。

SN6507-Q1 不可能与这款具有 PoE+的超微型信号变压器搭配使用: 74930120 数据表 WE-STST 具有 PoE+的超微型信号变压器

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能澄清一下“输出电压 15-24V“吗? 您是否计划设计可变输出?

    推挽式变压器 需要满足所需的匝数比和 V-t 乘积。

    SN650x 器件是推挽式变压器驱动器、推挽式拓扑没有直接依赖变压器的初级电感作为设计参数。 该设计要求输入电压、输出电压、输出电流和开关频率作为输入参数 、在此基础上、SN650x 变压器参数计算器 会为变压器生成所需的最小匝数比和 V-t 乘积。 只要满足匝数比和 V-t 乘积要求、变压器就会根据设计输入产生输出。

    变压器的主要电感可以是变压器供应商要求的任何电感、以实现所需的匝数比和 V-t 乘积。

    数据表表表 9-3 展示了适用于 SN6507 的推荐商用变压器。 这些器件型号或同等产品经过优化、可与 SN6507 配合使用。

    谢谢。