This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:我们能否通过短接 A-->Y&B->Z 在半双工模式下配置 ISO1432BDWR RS485 全双工收发器?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1542613/iso1432-can-we-configure-iso1432bdwr-rs485-full-duplex-transceiver-in-half-duplex-mode-by-shorting-a----y-b----z

器件型号:ISO1432


工具/软件:

我们能否 通过短接 A -> Y  & B -> Z 在半双工模式下配置 ISO1432BDWR RS485 全双工收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    必须确保 DE/RE 引脚设置正确。 (当 MCU 断电时,下拉电阻是更好的选择,因为您不希望该节点驱动总线。)

    必须移除 R78。 (即使在全双工模式下,这也是多余的。)