This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C52-Q1:使用 UCC28C52-Q1 设计宽范围反激式

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066, UCC28C52-Q1, UCC28C53-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1539215/ucc28c52-q1-design-wide-range-flyback-with-ucc28c52-q1

器件型号:UCC28C52-Q1
主题: UCC28C53-Q1、UCC28C56EVM-066 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好  

我是否可以使用#UCC28C52-Q1 这款反激式 IC 来设计宽范围输入电压反激式器件(例如 9VAC 至 265VAC、输出为 1.2W)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果转换器需要在 9VAC 电压下启动、则应使用 UCC28C53-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计是否具有相同的要求? 例如输入电压 9Vac 至 27Vac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、但最接近的是 40V 直流至 1000V 直流、UCC28C56EVM-066。