This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:电感器和输入电容器

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1542073/tlv61047-inductor-and-input-capacitor

器件型号:TLV61047


工具/软件:

大家好!

我对 TLV61047 有疑问。

(1) 当我根据 8.2.1.2.2 电感器选择执行计算时、电感器为 120uH。
VIN=12、VOUT = 17V、30mA
但它指出建议的电容器是 4.7uH 或 10uH。
安装 120 μ H(计算值)还是 10 μ H(计算值)更好?

(2) 我也有一个关于输入和输出电容的问题。
有一个用于计算输出电容器的公式、但没有用于计算输入电容器的公式。
是否有用于输入电容的公式? 或者、是否应该使用与输出电容相同的公式?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要计算电感器、请使用 2.2A 电流限制、而不是实际的电流。 因此建议使用 4.7uH。

    对于 Cin、我们建议使用 10uF 陶瓷电容器。

    谢谢。