This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:在负电压下使用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1540347/iso1541-use-at-negative-voltage

器件型号:ISO1541


工具/软件:

您好、

在 VCC1=3.3V、GND1 =0V、VCC2 = 0V、GND2 =–5V 的条件下、是否可以使用 ISO1541 作为 I2C 线路的隔离器?

我找到了以下 URL 并假设它可以在这些条件下使用。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1287945/iso1541-can-gnd1-and-gnd2-differ-by-–7v?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ISO1541#

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;它与链接问题中的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您的联系。

    答案很简单:是。 您可以在上面参考的 e2e 中找到相关说明。  

    如果您仍需要进一步了解电源电压、请告知我们。

    此致
    Varun