This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742-Q1:关于 ISO6742FQDWWRQ1 的焊盘图案问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742-Q1, ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1539628/iso6742-q1-the-land-pattern-question-about-the-iso6742fqdwwrq1

器件型号:ISO6742-Q1
主题: ISO7842 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

请您提出以下选项 01/02/03 的含义? 这是否意味着我们可以选择其中一个设置?  

为什么对于同一封装 ISO7842FDWWR、没有此类选项?

谢谢。

ISO6742-Q1 数据表、第 44 页。

ISO7842 数据表、第 33 页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的联系。

    [报价 userid=“83110" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1539628/iso6742-q1-the-land-pattern-question-about-the-iso6742fqdwwrq1

    请您提出以下选项 01/02/03 的含义? 这是否意味着我们可以选择其中一个设置?  

    [/报价]

    是的、为焊盘图案提供的尺寸选项是根据客户应用的爬电距离和间隙要求提供选项。 例如、选项 1 具有更大的容差、这意味着焊盘会更大、而选项 3 具有最严格的容差尺寸、这意味着 IC 必须精确地放置在焊盘上。 这些选项对应于爬电距离和电气间隙、因为焊盘之间的尺寸选项会经过优化以满足客户的爬电距离和电气间隙要求。

    为什么对于同一个软件包 ISO7842FDWWR、没有此类选项选择?

    与 ISO7842 相比、DWW 封装图中的 ISO6742-Q1 较新、并且数据表更新了。 因此、ISO7842 的封装机械图并不是最新的。 在我们修订数据表时、我会让我的团队知晓更新情况。

    此致、
    Aaditya 五