This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:ISO674x 器件是否耐辐射?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISOS141-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1536574/iso6740-is-the-iso674x-device-radiation-hardened

器件型号:ISO6740
主题中讨论的其他器件:ISO6741ISOS141-SEP

工具/软件:

ISO674x 器件是否耐辐射?

请提供建议

谢谢你

Fausto Bartra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fausto:

    感谢您的联系。

    否、ISO674x(例如 ISO6741)不耐辐射。 我假设您询问的是航空航天应用、在这种情况下、ISO141-SEP 器件是一个不错的选择。  ISOS141-SEP 器件 采用 DW 封装、支持高达 100Mbps 速率的抗辐射数字隔离器。 此器件总共具有 4 个通道(3 个正向通道和 1 个反向通道)、常用于航天应用。 有关此器件的更多信息、请访问: https://www.ti.com/product/ISOS141-SEP 

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya:

    感谢您的答复

    这些配件很贵

    我看到一个管 75 件431美元/每=32,325美元 美元!!!

    我们可以购买样品(4 件)吗? 价格是多少? 交货周期?

    谢谢你

    Fausto Bartra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fausto:

    感谢您的答复。

    由于这些隔离器具有抗辐射性、因此它们的价格往往更高。 我将根据您的请求与我的团队进行核实。

    此致、
    Aaditya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fausto:

    感谢您的耐心。  

    可在 TI.com 上订购 ISOS141-SEP 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    检查后、您可以订购更少的器件数量(能够输入特定的器件数量)、并且此器件有库存。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    Aaditya 五