This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:由于 VCC1 和 VCC2 引脚的功耗不均而导致电路中的电流不平衡

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1539025/iso1540-current-imbalance-in-the-circuit-due-to-the-unequal-power-consumption-in-the-vcc1-and-vcc2-pins

部件号:ISO1540


工具/软件:

我监测到流入 Vcc1 和 Vcc2 引脚的电流、我发现进入 Vcc1 和 Vcc2 的电流之间大约有 100uA 的差异。 您能告诉我如何解决这种不匹配的功耗问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ED:

    感谢您的联系。

    VCC1 和 VCC2 值相同时的电源电流会有所不同、这是数据表本身中的一个已知器件特性。 即使 VCC1=VCC2、由于 SIDE1 需要一些额外的电源来实现双向性、ICC1 也将始终大于 ICC2。

    第 6.10 节中电源电流的数据表值也说明了这一点:

    不过,正如数据表所示 — 通过在 3.3V 下运行 VCC1 和在 5V 下运行 VCC2 可以最大限度地减小这种差异、但不能完全匹配。

    此致
    Varun