This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763-Q1:如果输出为低电平、数字隔离器的功耗是否会增加?

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1538863/iso6763-q1-does-the-power-consumption-of-a-digital-isolator-increase-if-the-output-is-low

器件型号:ISO6763-Q1


工具/软件:

您好的团队、

如果输出为低电平、数字隔离器的功耗会增加吗? 例如、如果我的通道具有 50ms 的低输出、数字隔离器的功耗是否会在 20ms 内比低电平增加?

此致、

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn、

    感谢您的联系。 假设客户使用 ISO6763QDWRQ1、其中默认状态为高电平、则电流消耗 如下重点介绍:

    在施加直流信号时、每侧的电流消耗将如上突出显示的那样。 考虑使用单通道时、当输入状态非默认状态(对于直流状态)时、电流消耗会更高。 当信号以数据速率切换时、电流消耗可能会更高。

    此致、
    Aaditya 五