This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:未在 ISOW1412BDFMR 上接收数据

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1537293/isow1412-not-receiving-data-on-isow1412bdfmr

器件型号:ISOW1412


工具/软件:

您好团队:

我们使用 ISOW1412BDFMR 将我们的系统与其他用于 MODBUS 通信的系统隔离。 我们在引脚上提供+3.3 伏电压。在引脚 NO-9 (Vdd) 处提供+1 伏 (Vio) 和+5V、但在引脚 NO-19 (B) 和引脚 NO-20 (A) 处没有任何输出。
现在我们做了另一个配置、我们在引脚上提供+3.3 伏电压。1 号 (Vio)、在引脚 NO-9 (Vdd) 处提供+3.3 伏电压、但在引脚 NO-19 (B) 和引脚 NO-20 (A) 处获得输出、现在根据数据表、它在引脚上应该支持+3.3 伏电压、但在引脚上不起作用。1 号 (Vio) 和+3.3 伏电压 (Vdd)。 请帮助我们解决这个问题。
感谢您的考虑。

Kartikey Yendhe
达特广告技术有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartikey:

    感谢您的联系。

    您能分享一个包含确切连接的原理图以供我们回顾吗?

    我们在引脚上提供+3.3 伏电压。在引脚 NO-9 (Vdd) 上提供 NO-1 (Vio) 和+5 伏电压、但在引脚 NO-19 (B) 和引脚 NO-20 (A) 上没有任何输出。[/报价]

    您能检查一下这种情况下引脚 11-12 的电压是多少吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikey:

    感谢您的意见。 看起来您希望 VDD = 5V、VISOOUT = 5V 运行、因为使用了 MODE=HIGH。 使 VISOIN 也为 5V。

    请在下面查找我的意见:

    1. VDD 处的电源去耦电容根本不足以实现所需的 5V 运行。 VDD 和 VISOOUT 上都需要 10uF + 1uF+0.01uF。
    2. VISOIN 和 VISOOUT 不能有共享去耦电容器、因为这些去耦电容器的放置需要靠近这两个引脚。
    3. 此外、最好将 EN 引脚保持在高电平、因为在嘈杂的环境中、EN 引脚会耦合噪声并低于 UVLO、从而影响到 VISOOUT 的电力输送。

    请根据数据表改进去耦电容器、并重试 5V VDD。

    此致
    Varun