This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:寻找包含隔离功能的电平转换器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1535879/txb0104-looking-for-a-level-shifter-which-includes-isolation

部件号:TXB0104


工具/软件:

您好、

我正在寻找一个 包含隔离功能的电平转换器(最好是四信号转换器)。

低侧电压:1.2V

高压 侧:3.3V 或 5V

比特率:>80MB/s

您能否 向我推荐 一个器件型号或 等效解决方案?

谢谢百万!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     这里可以使用 AVC4T245(控制电平转换器)来支持 1.2V 至 3.3V  或 TXU0x04 至 5V、以便以 80Mbps 的速率进行转换。 为了使器件处于部分隔离状态、应将 EN 驱动为低电平至 GND、从而将器件置于高阻态

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的回答。

    该器件非常完美、但我正在寻找一个还包含显式隔离的器件、例如用于消除接地环路的光学隔离。

    是否有等效或类似器件包含隔离功能?

    此致

    Jorge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    我看到、在这种情况 下、最近发布了一款新的接地容差转换器、它支持通过 非电流方法进行接地环路隔离。 以下是该器件的登录页面: www.ti.com/.../products.html。 请注意、这些器件当前支持的最小电压为 1.71V。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢百万,我检查这些设备,他们是完美的应用!

    此致