This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742-Q1:ISO6742D 用于双向引脚

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1536366/iso6742-q1-iso6742d-using-it-for-bidirectional-pin

主题中讨论的其他器件:ISO6742SN74LVC1G125

工具/软件:

您好、

我们有一个数字双向引脚,它使用 ISO6742D 隔离,下面的配置是可以使用的?  (我们的设计中已经有 ISO6742,希望使用相同的技术)

 这些引脚是否会影响其他引脚?

EN/Fault 引脚是 IC 的数字引脚、必须通过具有隔离功能的 MCU 检测和控制该引脚;当检测到故障情况时、MCU 将通过隔离器的通道检测到该引脚。

MCU 可以通过隔离器的输入引脚重新启用芯片。

在这种情况下、这些引脚是否具有跨功能效应?

对影响的任何其他边境条件进行评论。

谢谢

此致

Vasu