This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:100M 数据速率 CAN&'t reach

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1536647/iso7762-100m-data-rate-can-t-reach

部件号:ISO7762


工具/软件:

您好先生

我使用 iso7762 隔离 ADC 和 FPGA

但无法实现 100M Hz 的数据速率

你有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的联系。  

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息? 您还能否提供原理图/方框图?

    您是否还可以确认您正在测试的数据速率? 如果 100MHz 正确、则为 200Mbps、远高于 ISO7762 可支持的速率。 ISO7762 最高支持 100Mbps 的速率、即 50MHz 输入信号。

    此致、
    Aaditya.