This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:器件可以在 VIN = 4V 时运行吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1536538/isow7741-can-i-operate-the-part-at-vin-4v

器件型号:ISOW7741


工具/软件:

我想在单个电池的电压范围为 3.2V 至 4.5V 的电池供电系统中使用 isow7741。  阅读数据表后、我不确定这是否正常、或者输入电压范围限制在 3.3V 和 5V。 建议的工作部分仅显示这两个范围、但本设计指南稍后指出、VDD 输入可以是 3V 至 5V(表 10-1 设计参数)。

如果它在 4V 下工作、是否将输出调节至 3.3V 或直接直通。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的联系。

    但后来的设计指南指示 VDD 输入可以是 3V 至 5V(表 10-1 设计参数)。

    这仅指示器件可以支持的最小到最大范围值。

    但 ISOW7741 仅在 VDD = 5V±10%或 3.3V±10%时运行。 除了这两个值之外、VDD 的任何其他值在不同器件和温度下都无法保证运行。

    但 VDD 超出  5V±10%或 3.3V±10%时、不存在器件损坏风险。  

    此致
    Varun