This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:需要替代器件。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1533505/sn6505a-need-a-part-alternate

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:SN6507

工具/软件:

您好团队:

在我的当前设计中、我使用的 是 SN6505 器件。 它的最大 Vdd 限值为 5.5V、我需要一个可承受高达 7V 至 10V 电压的器件。

请您向我建议这样的部分。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    请检查 SN6507。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn6507.pdf

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    想知道,如果我可以使用  760390015 变压器与 SN6507 驱动器? 如果没有、您可以建议使用 1:2 比率的驱动器、因为我的输入为 5V、我需要变压器部分的 10V 输出。

    谢谢您、

    Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    输出电流要求是什么?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    变压器在整流后的输出电流要求将小于 200mA。

    但 SN6507 在 5V 输入上是否可靠? 数据表指出我们可以从 3V 到 36V、但驱动器和变压器的 vo 电压输入为 5V。 理想情况下、我们希望变压器的转换比为 1:2、在变压器的输出侧为 10V。

    谢谢您、

    Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    在前面提到的查询中、   “我需要一款能够承受高达 7-10V 电压的器件“。

    7V 至 10V 是工作输入电压、或者需要高达 10V 的尖峰或瞬变。 考虑在出现 尖峰或瞬变时添加 TVS 或电子保险丝器件。  

    SN6507 在 5V 下运行、但此范围内的最大开关电流限制为 400mA、10V/SN6507 200mA 将具有挑战性。  

    谢谢。