This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:将 HCTSM8 替换为 HCT8

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1536689/sn6505b-q1-replace-from-hctsm8-to-hct8

器件型号:SN6505B-Q1


工具/软件:

您好团队:

客户想要更换用于 SN6505B-Q1 的变压器、从 HCTSM8 更换为 HCT8、您能否支持分析更换是否合理? 会影响 EMC 性能吗?

此外、 您还有 SN6505B-Q1+HCTSM8 和 SN6505B-Q1+HCT8 RE/CE 测试报告吗?  请与我们分享以供参考。

e2e.ti.com/.../hct8xxxxeal.pdf

e2e.ti.com/.../hctsm8.pdf

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能否重点说明此变化的原因以及这些变压器之间的主要规格差异。  

    同时分享准确的零件号:客户当前正在使用的和考虑的零件号:。   

    数据表表表表 9-3 中给出了 SN6505x 的推荐变压器。

    谢谢。