This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:隔离式 DC/DC 12V 至 3V3

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1548488/ucc14240-q1-isolated-dc-dc-12v-to-3v3

器件型号:UCC14240-Q1


工具/软件:

你好。 我从以下网站设计了一个隔离式 RS-485 主全双工收发器到 8 个 RS 从收发器(摄像头)参考、因此我需要一个 12V 到 3V3 的隔离式 DC/DC 降压转换器。 我正在查看 ucc14240。

1.是否有人可以建议使用 iOS3086((RS –485 收发器)时是否正常? 或者、请推荐合适的器件。

2.我需要一个不受管制或受管制的 DC/DC 吗?  

 3.  您是否有推荐的 DC/DC 转换器 EVK? 原理图吗?  

4、请您回复。  

www.ti.com/.../slou235a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用 IIB(集成隔离式偏置)模块、TI 目前没有 12V 至 3.3V 的可用电流。 最接近的是 UCC33411-Q1 、电压为 5V 至 3.3V、因此需要非隔离式 12V 转 5V 预稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能推荐使用 TI   非隔离式 12V 转 5V 前置稳压器吗? 但这种非隔离式 12V-5V 在隔离式 RS485 上工作?  我的最终目标是使用隔离 RS485 系统。 请建议...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您能否推荐任何解决方案来提供 12V 到 3V3 隔离式、经过调节或非稳压的解决方案、以便最终获得一个特定的 RS485 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、、THx、我需要另一个 1.8V 直流/直流降压转换器、3V3 至 1.8V 或 5V 至 1.8V 都可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 RS485 系统的要求、但如果 将 12V 转换为 5V 的唯一原因是为 IIB 提供足够的输入电压、您可以使用 LDO。 此外、由于您的 E2E 主题标题为“UCC14240-Q1……“ 我们正在讨论其他与非相关的主题、您能否提交一个新的 E2E 主题、以便可以指派出色的产品专家来提供支持?

    Steve