This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:热性能信息

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1549041/sn6501-thermal-info

器件型号:SN6501


工具/软件:

你(们)好

请帮助查找器件  SN6501DBVR 的热数据。 我们需要以下数据:

允许的最高外壳温度 TC:
(以摄氏度为单位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    我们没有指定器件的外壳温度、而是指定了最高环境温度。   

    但是、我们确实提供了 环境到结和外壳顶部到结的热阻抗、可用于 根据已知功耗估算外壳温度。  

    请参阅这个有关热阻抗的应用的应用手册、以便更好地了解热阻抗表如何帮助给出我们直接指定的其他热指标的边界条件: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts = 1679585637553

    谢谢。