This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720-Q1:请尽快提供 PPAP

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1547641/iso6720-q1-please-provide-ppap-as-soon-as-possible

器件型号:ISO6720-Q1


工具/软件:

这是针对 PPAP 的提醒。
温馨提示、PPAP 网站规定您应通过此网站申请。
PPAP 应用编号是 PPAP20250507-041120。
申请日期为 5 月 7 日。
请尽快提供您的 PPAP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定这与您的请求有关。  

    您能否为您的申请提供更多背景信息?

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya-San、

    我在 5 月 7 日申请了 PPAP、但尚未到达。

    请尽快提供。

    PPAP 申请编号为 PPAP20250507-041120。

    T.Torihata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torihata-San:

    感谢您的答复。

    有其他官方方法可直接向 TI 申请 PPAP 数据、请访问以下链接查找联系人以申请 PPAP 或有关其他非技术问题: 客户支持中心|德州仪器 TI.com

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torihata-San:

    很抱歉、您从 5 月 7 日起一直在等待 PPAP、但仍未收到。
    如 Aaditya 所述、E2E 主要用于提供技术指导、我们不提供与 PPAP 相关的支持。 获取 PPAP 支持的最佳方式是通过客户支持中心|德州仪器 TI.com

    在此页面上、您将在页面底部看到 3 个选项(如下面的屏幕截图所示)。 请选择“提交支持工单“或“在线聊天“选项来查询有关 PPAP 申请。 他们应该能够帮助您处理您的请求。 如果您发现任何问题、请随时与我们联系。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao