This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111:ISOM8111

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8111, ISOM8110, ISOM-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1548505/isom8111-isom8111

器件型号:ISOM8111
主题中讨论的其他器件: ISOM8110、 ISOM-EVM

工具/软件:

  ¿用 ISOM8111 代替 ILD213T 作为开关来隔离/保护任何 MCU 的输入引脚吗

(除了 ILD213T 是双倍)

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:  

    ISOM8110 是功能等效的  ILD213T 、应该能够在不进行重大更改的情况下插入原理图中。 请注意、ISOM8110 目前仅是单通道器件、因此可能需要更改封装尺寸。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认两者是等效的。

    讨论了使用电阻器+电容器的 DE 低通滤波器、您建议在  ISOM8111 的输入引脚中使用该值? 有任何相关应用手册?

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Andrew、有任何具有 开关和输入滤波器 (RC、...) 典型连接(或建议值)的应用手册? (无需高速输入)

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:  

    设计所需的滤波器截止值将取决于您的应用要求。 电流滤波器的截止频率为~160Hz = 1/(2*PI*10k*100N)。 这种滤波器选择是可以的。  相同的滤波器适用于 ISOM8110、因为这是当前设计的功能匹配。 请注意、ISOM8110 采用更快的隔离技术 (BW = 680kHz)、因此可以实现更快的数据速率。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,但对我来说有点困惑,理解的撒布模式的 ISOM8110/1。 我发现很难理解足够高的 IF 之间的关系、从而使输出晶体管在连接到 3V3(MCU 的输入)“上拉“电阻器的特定条件下工作、饱和(小 VCE)。 您能帮我¿?

    图像中的这一假设是否正确?

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德语:

    只要集电极电流限制在 CTR 以下或 CTR > IC、ISOM811x 就将处于饱和模式。 图中显示了这种情况、其中 VCE = 0.4V。  

    您展示的方程大多是正确的。  

    • Rf =(VCC - VF)/ IF =(24V-1.4V)/RF 10mA = 2260 Ω
    • RC 正确。 但是、请注意、4mA 限制由上拉电阻器设置。 (VCC = 5V、RL =<xmt-block1> 4.7kΩ</xmt-block>;这对应于<xmt-block4> VCE</xmt-block> 的<xmt-block2> Ic</xmt-block> =<xmt-block3> 1mA</xmt-block> 测试条件)</s> 4.7kΩ VCE Ic 1mA

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、现在已经更加清晰了。

    最后、我们会使用评估板 ISOM-EVM 来检查电阻器 (RL 和 RC) 与运行模式(开关,...)的不同值。

    BR