This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:发出 PCN 的原因

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1548453/iso3080-reasons-for-issuing-pcns

器件型号:ISO3080


工具/软件:

尊敬的隔离 支持 团队:

我们已将 PCN 通知我们的客户。
但是、他们问我们为什么要做出这种改变。

客户已在红色框中突出显示此版本中的更改。
如果您能解释更改的原因、我们将不胜感激。
此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-san 你好、  

    PCN 与 TI 通过将某些制造流程(如 ISO3080)转移到 其他制造厂来努力改善我们对长期供应链可持续发展的支持有关。 芯片经过优化、可利用新晶圆制造厂的改进优势。 为了满足 TI 最新的隔离标准和数据表格式、还更改了认证信息和规格。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew-san、

    感谢您的答复。
    我们向客户解释了情况。

    您的回答帮助客户理解。

    此致、
    Yuyama Hiroaki