This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:当 VCC = 0V 时、器件输出 OUTB 状态是什么&#39

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1551390/iso6721-q1-what-s-the-device-output-outb-state-when-vcc-0v

器件型号:ISO6721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6721

工具/软件:

尊敬的团队:

我有一个使用 ISO6721 作为隔离式 UART 的应用、OUTB 连接到 UART 从器件的 RX 引脚。 ISO6721 两侧的 VCC = 0V 时、我的器件 RX 引脚通过 230K Ω 内部电阻器在内部上拉至 5V。 我发现 RX 引脚消耗的电流约为 20uA + uA 的内部 5V 电压。 OUTB 约为 1.1V。 当我断开 OUTB 与器件 RX 的连接时、电流就会消失、OUTB 返回到 0V。

ISO6721 上未施加电源时、OUTB 引脚的状态是什么?为什么将 OUTB 上拉至 1.1V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheng:  

    当本地 VCCx 未上电时、数字隔离器的 OUTx 将不确定(理论上为高阻抗)。 理想情况下、OUTx 引脚在未上电时不应上拉至电压(请参阅 ABS。 最大 OUTx 的条件)。 1.1V 的原因可能是 ISO6721 ESD 保护的泄漏路径偏置到 Rx 引脚的 20uA 泄漏电流。  

    如果您有其他问题、请提供原理图和连接图。  

    此致、
    Andrew