This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111:输入/输出系统之间的隔离(接地基准)

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1551319/isom8111-isolation-between-in-out-system-grounds-references

器件型号:ISOM8111


工具/软件:

大家好:

我们重新为 MCU 设计 I/O 系统、以将传感器的+24V 直流电源隔离到 MCU 输入。

我们使用 ILD213T 隔离系统的第一个选择是根据这张图(在这种情况下,只有在接地时工作良好):

我们可以假设我们将能够分离输入和输出的“边界“吗?

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德语:  

    我不知道你在这里具体要求什么。 ISOM8111 需要在 PCB 上实现隔离接地、才能实现完全隔离性能。 不过、它也会在接地端也连接的情况下正常运行、但会绕过隔离。  

    此致、
    Andrew