This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:输出端的电容范围

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1551052/sn6501-capacitance-range-at-the-output

器件型号:SN6501


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN6501、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

数据表的第 8.2.2.1 节规定电容应为 5uF 或更小。

另一方面、第 8.2.2.4 节介绍了输出端应连接到 1 至 10uF 的电容。

哪一项是正确的?

我认为整流器处的大容量电容器意味着图 8-3 中的输出电容。  

如果是、电容范围不一致。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    考虑到建议使用 4.7uF 的驱动能力、大多数参考设计和 EVM 在输出端具有 4.7uF 的驱动能力。 如果设计中需要较小的纹波、请考虑添加一个 LDO 、以便调节最终输出并具有非常低的输出电压纹波。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    感谢您的答复。

    我明白、建议使用 4.7uF。

    第 8.2.2.4 节规定、输出端应连接到 1uF 和 10uF 之间的负载。

    此声明具有误导性、因此请考虑删除下一次更改。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi