This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:使能引脚适用于 RC 计时器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1550459/sn6505b-enable-pin-suitability-for-rc-timer

器件型号:SN6505B


工具/软件:

团队、

我考虑使用 RC 元件作为低成本计时器来延迟相当标准的 SN6505B 设置的启动。  延迟不需要精确;长度只需超过特定的最小值。  通过之前的文章、我可以看出 EN 上有一个 500K Ω 的下拉电阻器 (https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/970077/sn6505b-q1-en-pin-pull-down-resistor)。

以下是我的问题:

1.在断电期间、如果在 Vcc 已经降至零后 EN 引脚上仍然有电压、是否可能损坏?  该电压将来自 RC 定时电容器;是否有最大安全电容?

2.当 EN 引脚位于低电平位置和高电平位置时、SN6505B 是否会消耗额外的电流?  如果是、多少?  这在 CMOS 门上很常见。  我找不到 TI 的例子、但我在 Nexperia 的 74LVC1G17 上看到了这张图。


除了 500k Ω 下拉电流(通过建模为电阻器可预测)外、SN6505B 在 EN 引脚上是否有显著的 (>5uA) 偏置电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这是我的原理图:

    谢谢、

    -杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    该器件的引脚上有内部 ESD 二极管、数据表中提到了该二极管、在没有 Vcc 的情况下、流向该引脚的电流需要受到限制。  

    一旦阈值达到 0.7V、器件将开启。   EN 引脚从低电平转换为高电平后、输出功率 MOSFET 的栅极驱动器会在从 0V 到 VCC 的一段时间内逐渐增加。

    可能因器件而异。  使能开启的最大阈值为 0.7V、关闭的最大阈值为 0.3V。   

    数据表中提到 EN 引脚的漏电流为 20uA。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 ESD 二极管很有帮助、因为它指示在这种情况下 EN 引脚将被钳位。  为了跟进、EN 上是否有内部 ESD 二极管的最大电流限制?  这允许我在 EN 的 RC 计时器之间放置一个串联电阻、但我需要知道这样做的限制。

    就“中途导通“ICC 上升而言、这与在引脚上观察到的阈值或漏电流无关、而是与 EN 的类似逻辑门的输入结构有关。  根据我的理解、这必须是某种施密特触发、因为普通逻辑门没有像这样的迟滞。  如果存在该电流、则 当 EN 输入约为 0.3*Vcc 至 0.7*Vcc 时、正负晶体管的电流都部分导通。   有关在不同背景下讨论 ICC 上升问题的相关 E2E 帖子、请访问逻辑论坛:  e2e.ti.com/.../sn74hcs126-reducing-shoot-through-current-by-schmitt-trigger-input

    我还将器件开/关的数据表解释为 0.7*Vcc 和 0.3*Vcc、而不是 0.7V 和 0.3V。  由于输入电压的斜升速率、我相信在 Vcc=2.25V 正向 UVLO 阈值之前的任何时候、RC 都不会达到 0.7*Vcc。

    谢谢、

    -杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我将检查内部 ESD 二极管最大额定值并更新。

    谢谢。