This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:关于 SN6507-Q1 运行和变压器匝数比的阐释

Guru**** 2924100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1548876/sn6507-q1-clarification-on-sn6507-q1-operation-and-transformer-turns-ratio

器件型号:SN6507-Q1


工具/软件:

您好、

我们正在设计具有 8V 至 18V 输入电压范围和 12V 固定输出的隔离式电源。 我想了解 SN6507-Q1 如何在此应用中具体地工作、以及当输入低于和高于 12V 时它如何能够保持 12V 输出。

根据我的电流理解、 假设在标称值 (12V) 下占空比为 0.25、应根据最小输入电压 (8V) 选择匝数比。 一旦输入电压超过 12V、该器件会相应地调整运行以保持 12V 输出。

您能否确认此理解是否正确?

此外、您能否分享 SN6507-Q1 的仿真模型(最好在 TINA 中,如果有)? 这将非常有助于通过仿真分析器件行为。 此外、您是否也能提供这些符号和空间、该组件的符号和空间似乎不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kalpak、

    是的、理解正确。

    占空比功能通过在 DC 引脚上连接一个电阻器 RDC 和在输出侧连接一个电感器来启用。 启用直流时、默认(引脚悬空)最大占空比典型值为 48%。 根据电阻值、它会根据输入电压进行调节、例如对于@1MHz 的开关频率、可调占空比在 48%至 10%以内。 通过使 DC 引脚电压成为输入的函数、占空比将随 VIN 进行调整、从而使 VOUT 保持恒定。 变压器匝数比需要将该占空比纳入计算、以确保达到预期的输出电压电平。 但必须注意确保高匝数比不会导致初级电流超过器件的指定电流限制。

    请使用 Webench 进行器件功能仿真、但 TINA 模型目前不可用。   

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 我还有一个疑问。

    它如何从输入/输出获取反馈来调节输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kalpak、

    此器件为开环转换器、次级侧/输出无反馈。 该器件将使 DC 引脚电压成为输入的函数、占空比将随 VIN 进行调整、 以保持 VOUT 恒定。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    如前所述、初级侧的初级侧输入范围将为 8V 至 16V、所需的输出电压恒定为 12V。 因此、计算直流电阻值为 24.94k Ω 并考虑 RCLK 值为 21k Ω(开关频率为 523kHz)、MOSFET 最大导通时间将为 TON = 0.48*1.91us = 0.9168us。 因此、电压秒积的计算公式为 (max) Vin*ton = 16V* 0.956us = 14.6688 Vus。 我一直在寻找具有如此宽输入范围和最小匝数比 (1:2.25) 的变压器、但我没有找到合适的匹配方案。 您能否推荐符合这些要求的合适变压器?

    此外、我是否可以将 750319949 (Würth μ H) 变压器用于我的应用? 其初级电压额定值高达 12V、但电压秒积为 38V·μs、远高于我的计算值。 我认为这意味着变压器不应饱和、但我希望您对此假设提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpak:

    元件值看起来很好、与 Webench 仿真结果相匹配。  如需更好的变压器建议、请联系 Wurth 或其他变压器供应商。  

    谢谢、