This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:隔离接地|是否应保持悬空?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1551737/dcr010505-isolated-ground-should-it-be-left-floating

部件号:DCR010505


工具/软件:

我将 DCR010505U 用于隔离式 5V 输出、用于隔离式收发器。

所有数字输出线路和 5_ISO 线路上都有大量纹波。

以下是光耦合器输出的输出。

该 GND_ISO(连接到接口的隔离地)未连接到电路中的任何其他参考地、并保持悬空。 如果未连接、该噪声会在 5V ISO 线路上出现。 如果将该 GND_ISO 连接到电源地或机箱、则不再出现纹波。 这种隔离接地不应该悬空吗?

我有电源接地 (GND_P)、隔离式 DC/DC 转换器、可将此输入降至 5V (GND_D)。 此后、我将 DCR 模块用于隔离电源 (GND_ISO)、并从环境中拾取噪声。 上述情况是指我刚刚将电源的直流插孔连接到器件输入端、但电源未打开。 信号来自光耦合器的输出在应用中、根据应用和终端用户的不同、它可能在另一端端端端接。 但对于器件的 EMC 测试和常规测试、我应该将 GND_ISO 连接到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现跟踪您的整个系统接地并不容易。 您提到了“电源接地“和“机箱“以及“直流插孔“、但这些参考点均未在方框图中显示。 我要注意的几点是、EMI 滤波器的 GND_C 与 GND_P 分开、这表明 VIN- RETURN 中有一些元件...可能是 CMC? 但是、在 EMI 滤波器的两侧都显示 GND_P、这基本上使 EMI 滤波器的返回桥臂短路。 如果在 EMI 滤波器中使用 CMC、则返回功率短路、共模滤波能力将丧失。

    其次、我看到隔离式 DC/DC 的两个级,但我不确定为什么需要双重隔离 — 尝试将隔离电压额定值从 GND_P 增加到 GND_ISO 可能是一个原因、但为什么 GND_ISO 悬空? VP_5_ISO 和 GND_ISO 之间是否有负载?  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Steve Mappus1. 

    EMI 滤波器上的 GND_C 仅用于显示上的机箱连接 EMI 滤波器模块

    EMI 滤波器位于 VIN 和 GND_P 线路。 GND_P 为 VIN- RETURN。

    所有收发器的隔离部分是 VP_5_ISO 和 GND_ISO 之间的负载(如右侧所示 — 光电,RS232)

    直流插孔:是对电源插孔仅连接到设备的电源电缆时如何观察到噪音的观察、电源打开但输出未打开。 仍然试图得出结论、这种行为背后的实际原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然接地;这是没有意义的、但如果您想检查波形或能提供更好的原理图、请发帖?

    Steve