This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:开关频率

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1552838/sn6507-q1-switching-frequency

器件型号:SN6507-Q1


工具/软件:

亲爱的

我可以问一下、配备 SN6507-Q1 的 Wurth 系列变压器是否可以支持 1MHz 的开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从 Coilcraft 变压器数据表中 、我可以看到 TX1-ZB1445- CE 支持 1MHz。

    谢谢。