This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:适用于栅极驱动应用的数字隔离器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISO6742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1550570/iso7842-digital-isolator-for-gate-drive-application

器件型号:ISO7842
主题中讨论的其他器件: ISO6742-Q1

工具/软件:

我想 为 2.3kv SiC 模块设计栅极驱动器模块、 隔离要求(增强型隔离)如下所示;

材料组 : 1.
污染等级 : 2.
海拔高度 :5000 米

OV 类别额定脉冲电压 (kV)

常规测试

耐受电压 (kVdc)

60 秒

间隙 (mm)

爬电距离 (mm)

键入 Test

脉冲电压 (kV) Vpk

(1.2 μ s/50 μ s)

方法 2 (6kV)|

4.0

15.4.

30.0

13

市场上的栅极驱动器 IC 无法满足这些要求。 因此、我们计划将数字隔离器和栅极驱动器 IC 配对、从而满足高级隔离要求。 请分享  ISO7842 数字隔离器的任何应用详细信息。 我们如何将此栅极驱动器配对使用以实现最高隔离电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyasree:

    感谢您的联系。 请允许我们在一天内评估您的申请。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyasree:

    感谢您的联系。  

    您能否提供有关您的申请的更多详细信息?  

    [报价 userid=“666003" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1550570/iso7842-digital-isolator-for-gate-drive-application

    OV 类别额定脉冲电压 (kV)

    常规测试

    耐受电压 (kVdc)

    60 秒

    间隙 (mm)

    爬电距离 (mm)

    键入 Test

    脉冲电压 (kV) Vpk

    (1.2 μ s/50 μ s)

    方法 2 (6kV)|

    4.0

    15.4.

    30.0

    13

    [/报价]

    隔离器本身是否需要上述标准要求? 或者这是您列出的系统级要求吗?

    市场上的栅极驱动器 IC 未满足这些要求。 因此、我们计划将数字隔离器和栅极驱动器 IC 配对[/报价]

    您是否会将隔离式栅极驱动器与数字隔离器结合使用? 如果您有方框图或原理图、了解您的系统会更有帮助。

    此致、
    Aaditya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    实际上、给定的要求是栅极驱动器隔离的要求。 我们找到了 适用于我们应用的 ISO6742-Q1 (dww) 数字隔离器、但脉冲隔离电平为 10kV。 由于我们的要求是 13kV、因此不能单独使用数字隔离器。 因此、我们需要您的建议/解决方案来配对数字隔离器和栅极驱动器、以实现 13kV 脉冲隔离。 如果之前使用您的数字隔离器实现了数字隔离器+栅极驱动器的任何应用、请分享详细信息/您的建议。

    谢谢、

    第瓦亚斯里五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyasree:

    谢谢你的解释,这是非常有帮助的。

    请给我一些时间来 搜索一些解决方案。  

    根据我在这里能提供的信息、ISO6742DWW 器件可以支持 VIOSM = 13kV 和 VIMP = 10kV。 我们还提供了 ISO784xDWW、其支持  VIOSM = 12.8kV 和 VIMP = 9.8kV。 VIOSM 将是器件的浪涌电压能力。 您能否确认哪个规格很重要? VIOSM 还是 VIMP?

    此致、
    Aaditya 五