This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:绝缘寿命预测数据 — 了解不同数据表修订版本的变更

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1552269/iso7740-insulation-lifetime-projection-data---expalnation-for-changes-in-different-datasheet-revisions

器件型号:ISO7740


工具/软件:

我对不同的数据表修订版本进行了比较。 但我n´t 不了解 从修订版本到修订版本的变化。

请您向我解释一下这些更改、为什么值不同、这些值是相同的/可比较的、以及对我们现有设计的影响。

感谢您的回答!

修订版本比较


1) sllsep4g(我们的起源) -->  sllsep4h

2) sllsep4h --> sllsep4i

2) sllsep4i --> sllsep4j(最新版本)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您联系我们、为您带来的混乱感到抱歉。

    这一变化的主要原因是标准和要求的变化。 请参阅 sllsep4h 的修订历史记录。 数据表最近更新过、因此不包含所有的修订历史记录、我想这会令人困惑。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您的快速回答。 从修订版 G 到修订版 H 的更改对我来说是可以的。  
    但是我不理解从修订版 H 到修订版 I 的变化

    请检查此更改并询问我的问题以 解释更改(修订版 H 至修订版 I)、值为何不同、值是否相同/可压缩以及对我们现有设计的影响。

    1) 修订历史记录中没有任何信息

    2) 值完全不同

    修订版 H 修订版 I
    Years (max) 254. 54
    年 TDDB 169. 36
    运行失败的时间(秒) ~7E9 1e9.
    通过 VDE 安全测试的时间(秒) ~1E10 ~2E9.

    修订版 H

    修订版 I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    与 TDDB 图相关的所有三次文档修订更改都是相同的原因。  根据较新的 IEC 标准 (IEC60747-17、VDE0884-17) 更改并更新了寿命裕度和绝缘寿命参数。

    由于这种标准变化、必须更改 TDDB 图以及更新的裕度和寿命。 隔离器件的所有新更新的数据表都将按照这一新标准进行更新。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 现在、我了解了为什么值和图发生了变化。

    但这不是其他问题的答案:

    -新值是否相似/可比较

    -新的价值是更好还是更差

    -对我们现有设计的影响是什么(设计是用旧的价值完成的,例如 TBBD:169 yeas 到现在 36 yeas --> 133 yeas 差异!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您对问题的澄清。

    新值不一定比之前的数字更好或更差。 由于裕度从 87.5%变为 50%、因此寿命年数也发生了变化。 器件本身没有改变、因此器件的功能或性能不会对系统产生影响。  

    此致、
    Aaditya 五