This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:ISO7840 — 连接至 1700V 或更高电压 SiC MOSFET

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO7840, ISO6441, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1553519/iso7840-iso7840---connect-to-high-voltage-sic-mosfet-1700v-or-above

器件型号:ISO7840
主题中讨论的其他器件: ISO6441、ISO6741、 ISO7741

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望驱动一些额定电压为 1700V 或更高的高压 SiC MOSFET。

Arrow right️ μ s 由于电路配置的原因、我的目标是实现非常短的传播延迟。

您是否拥有比更快的任何器件  ISO7840

Arrow right️ 考虑到采购安全性、您是否知道此 IC 的任何第二或第三来源?
例如、我已经研究过  NSI8240W1-DSWWR  作为一种潜在的替代方案。

Arrow right️ 您能否分享数字隔离器新发展的路线图?

此致、
Jean-Jacques Girin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    感谢您的联系。

    [引述 userid=“666936" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1553519/iso7840-iso7840---connect-to-high-voltage-usc-mse-1700v-or-above sic “]

    您是否拥有比更快的任何器件  ISO7840

    [/报价]

    是的、我们有一个传播时间较短的器件。 ISO64xx 系列数字隔离器是最新一代产品、传播延迟低得多。 该器件目前采用 ISO6441 配置、包含 3 个正向通道和 1 个反向通道。 请参阅以下传播时间:

    考虑到采购安全性、您知道此 IC 的任何第二或第三来源吗?
    例如、我已经研究过  NSI8240W1-DSWWR  作为一个潜在的替代方案。

    但是、对于竞争器件、TI 确实提供了多种数字隔离器选项、例如 ISO6441、ISO6741(50Mbps,各种电源电压支持)、ISO7741(100Mbps,支持各种封装选项)。

    您还能分享数字隔离器新发展的路线图吗?

    抱歉、但我无法提供数字隔离器的路线图。 但是、我们的数字隔离器产品页面 (https://www.ti.com/product-category/isolation/digital-isolators/products.html) 重点介绍了最新发布的 TI 数字隔离器。

    此致、
    Aaditya 五