This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO721M-ISO7:EP 是否提供动态电容?

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1547992/iso721m-ep-dynamic-capacitance-available

器件型号:ISO721M-ISO721M EP


工具/软件:

您好:

我看到器件 ISO721MDREP 在其数据表中具有耗散的功率、这很有帮助、但我想知道是否还有适用于 同一器件的已知动态电容 (CPD)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    隔离电容是一个固定值、仅与隔离栅有关、而功率耗散与整个器件有关。 您能否就您的问题提供更多的澄清/背景?

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下午好、

    我正在尝试计算此器件将使用的实际标称功率和最大功率、以便确定所设计的分立式电源的大小。 我可以根据电流规格计算器件的直流功率、我需要计算交流分量、其中包括 Cpd(我正在寻找的电容)和负载电容(我有该电容)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对您尝试做的事情的描述。 CPD 参数似乎更像是一个与系统相关的参数、以及就数据速率、阻抗和负载电容而言隔离器的设置方式。  可以使用系统的功率耗散规格、ICC 规格和开关频率、根据您的系统参数和隔离器计算系统的 CPD。 请参阅下图、了解可用于计算这些值的这些规格:

    此致、
    Aaditya 五