This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:CAN 总线上的多个 ISO1044 节点共享隔离式电源

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1554127/iso1044-shared-isolated-supply-for-multiple-iso1044-nodes-on-can-bus

器件型号:ISO1044


工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在设计长达 100m 的 CAN 总线、在不同位置有大约 10 个节点。 每个节点都有自己的本地电源。

我计划使用 ISO1044 隔离式 CAN 收发器。 为了简化设计、我希望所有 ISO1044 器件共享一个 常见隔离式 VCC2 、而不是为每个节点添加单独的隔离式 DC/DC 转换器。

这种方法对于可靠运行是否可接受、我是否应该考虑任何风险或缺点?

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Igor、  

    感谢您联系我们。 通常、只要每个 VCC2 都具有 5V 电压、系统就可以使用公共隔离电源为 VCC2 供电。系统应该能够正常工作。   

    通常、每个节点都有自己的 DC/DC 转换器(由 VCC1 侧供电)、以限制系统中的导线数量。 每个节点都有本地 GND2 环路这一额外优势。 这减少了在 24V 电源连接上进行接地漂移的可能性。

    此致、
    Andrew