This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:温度降额

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1555675/isow1044-temperature-derating

部件号:ISOW1044


工具/软件:

我正在尝试计算  ISOW1044 的有效工作温度范围。

我在 5V 总线上运行器件。

1.      隔离特性曲线是否与器件的温度降额相关?

      我的阅读是 ,但命名法是不够标准,让我问.

      

2.使用电源电流特性表

  对于 5Mbps @ 50%占空比、我们将获得 136mA

  交叉参考降额曲线、我们得到最大工作温度为~100C

  是这样吗?

  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    感谢您联系并提供有关您的查询的清晰详细信息。 请在下面查找我的意见:

    热降额曲线决定了器件内部允许的总电流消耗的降额与环境温度间的关系 要根据绝对最大额定值将内部结温 (TJ) 限制为 150°C — 违反 150°C TJ 可能会永久损坏器件。

    [报价 userid=“667631" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1555675/isow1044-temperature-derating ]对于 5Mbps @ 50%占空比、我们将获得 136mA

    在这里、自可确保在 125°C 下实现该特定运行 在 CAN 总线侧、部分电流将在外部负载 RL 中从器件外部耗散 可通过 VOD (DOM)/RL 来计算。

    尽管 DOM 状态周期>50%、但数据表中提到的最大建议工作温度为 105C(如下所示):

    此致
    Varun