This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:变压器电感选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1, SN6505B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1555720/sn6505a-q1-transformer-inductance-selection

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505B-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

SN6505A-Q1 用于驱动 3:8 变压器、以将 5V 转换为 12V。 负载电流为 300mA。 如何选择性能电感、确保没有 电感饱和风险?

SN6505A-Q1 为 160kHZ、SN6505B-Q1 为 420kHz。 频率有影响吗? 是否需要限制变压器的最大电感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:  

    在设计基于 SN6505 的解决方案时、变压器设计是需要考虑的关键因素之一。

    SN650x 系统中的变压器初级侧电感没有最低或最高要求:V-t 乘积和匝数比参数涵盖了功能要求。  变压器需要满足最小 Vxt 乘积 和最小匝数比。

    SN6505 数据表的第 9.2.2 节介绍了详细的设计过程、其中包括 LDO、二极管和变压器的选择。 其中还列出了许多可与 SN6505 一同使用的示例变压器。

    以下是数据表中推荐的 5V 至 12V/15V 输出变压器。  

    客户也可以使用 SN6505 产品页面中的软件工具来设计变压器。 我在下方提供了此工具的直接链接。 谢谢。

    https://www.ti.com/product/SN6505B#software-development

    谢谢。