This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:MAX33251EELC+更换

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1555517/isom8110-max33251eelc-replacement

器件型号:ISOM8110


工具/软件:

您好的团队、

我们是否有替代 MAX33251EELC+(隔离式 RS232+电荷泵)的解决方案?

如果没有、我们能否拥有隔离式 RS232 并且尺寸尽可能小?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zo、  

    正确、我们目前没有隔离式 RS232 收发器。 解决方案是使用带有分立式 RS –232 收发器的数字隔离器。 DBQ 封装将是我们最小的(基本)4 通道封装选项。 ISO654xDBQ 或 ISO774xDBQ 是一款很好的起始数字隔离器。