This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:规格检查

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1555299/iso7761-spec-check

器件型号:ISO7761


工具/软件:

你(们)好  

关于数字隔离器“ISO7761DBQR",“,您、您能否确认以下几点?

 

关于如何连接未使用的通道、

如果以下理解没有问题、请告知我们。

 

■连接未使用的通道

・Ω 输入引脚:通过上拉电阻器连接到 Vcc

・Ω 输出引脚:悬空

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您的联系。  

    是的、您在此处的理解是正确的。 有关更多信息、请查看此常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-can-channel-input-output-pins-on-a-digital-isolator-be-left-floating\

    此致、
    Aaditya.