This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:长电缆上的 RS422 数据|端接

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1548244/iso1432-rs422-data-over-long-cables-termination

器件型号:ISO1432


工具/软件:

在 RS422 上监控较长电缆长度的数据

直至 10 米长、RS422 工作正常、无终止、直至 921600 波特率

带 ISO3086DWR 100 米电缆、端接 100 欧姆、数据直至 460800 波特率正常。 不会出现更高的波特率。 如果没有终端、则数据高达 921600 表示正常。

使用 ISO1432BDW 使用 100 米电缆、端接 100 Ω、数据直至 115200 波特率正常。 不会出现更高的波特率。 如果没有终端、则数据高达 921600 表示正常。

使用 ISO3086DWR 对于 100 米电缆、端接 120 欧姆、数据直到 115200 波特率很好。 不会出现更高的波特率。

热电偶电缆 26 AWG 的电缆类型为 Li2YC11Y。

设备已连接至 PC 串行实用程序、并对数据进行监控。 使用 USB 连接到 RS422 转换器。 端接仅在 Rx 引脚上。

为什么接通端接时它不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、动臂、  

    ISO3086DWR 和 ISO1432BDW 均是全双工收发器、应能够在 100m 以该速度进行传输。 但是、数据速率会受 PCB 布局的影响。

    • 您能分享一下原理图吗?
    • 并请包含 R 以及 A 和 B 引脚的波形。  
    • 看不到更高的波特率“是什么意思? 波形是否失真或 RS485 总线是否完全停止?  
    • 还请共用所用 100m 电缆的阻抗?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快更新波形和电缆阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、原理图看起来可以接受、但是我没有看到差分线路上使用任何端接。 我将等待你对我以前的问题 的答复、以供进一步审查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew J :“看不到更高的波特率“、我的意思是、当波特率设置为 921600 时、接收器不会恢复有效数据。 总线仍处于电气活动状态、但捕获的数据在终端上显示为损坏/垃圾字符(并非完全停止传输)。

    在上测试了以下共享项  ISO1432BDW 的 10 米电缆

    收发器:

    浪涌保护:


    终端选择电路


    波形:

    1.R


    ch1: 蓝色: RX_P、
    CH2: Sky Blue:RX_N


    2.以波特率 921600 终止,不工作

    3.终止关闭,工作在 921600

    4.端接关闭、外部 120 欧姆电阻连接在 RX_P 和 RX_N 线路上、工作频率为 921600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、动臂、  

    感谢您提供更多详细信息。 上述波形显示了有效的 RS - 485 波形。 A/B 或 X/Y 对之间的最小差分负载电阻为 54 欧姆。 阻抗小于 54 欧姆可能会导致通信错误。 请检查电缆阻抗并测量每条差分线路的差分负载电阻。  

    还请尝试像使用 120 欧姆电阻器一样在外部连接一个 100 欧姆电阻器、然后查看通信是否可以接受。 我怀疑每条线路上打开了多个 100 Ω 端接、这会导致 50 Ω 的差分阻抗、从而影响通信。