This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:IC 之间的差异's.

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1556545/iso1044-difference-among-the-ic-s

器件型号:ISO1044


工具/软件:

尊敬的团队:

iso1044 有 3 种不同的替代品在链接 (https://www.ti.com/product/ISO1044) 随附所有不同的价格在相同的 1ku 数量。 ISO1044BD、ISO1044BDG4 和 ISO1044BDR 之间是否有任何区别?

谢谢您、

Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kirthik、  

    在功能上、 器件性能没有差异。 ISO1044BD 和 ISO1044BDG4 封装在管道中、这是一种较低成本效益的运输方法。 而 ISO1044BDR  采用卷带包装、更具成本效益并支持更大体积的应用。   

    此致、
    Andrew