This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:子引脚的布局

Guru**** 2910930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1557127/iso1212-layout-for-sub-pins

器件型号:ISO1212


工具/软件:

您好的团队、

在数据表中、 建议将 2mm x 2mm 悬空平面用于子引脚。 然而、EVM 没有这样的悬空平面。

客户不希望使用 2mm*2mm 平面、因为他们的 PCB 空间非常有限。

子销是否有 2mm*2mm 平面的任何标准?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mago-San、  

    感谢您联系我们。 首先、请参阅 11.2 布局示例。 在本例中、SUB 引脚未连接并保持悬空。 建议使用隔离式 2mmx2mm 平面、即添加额外的金属来提高热性能。

    因此、如果您 使用的电流限制设置较高或环境温度较高、建议使用额外的平面。  对于大多数典型应用、这是可选的、不是正常运行所必需的。  

    此致、
    Andrew