This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432BDFMR

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1556985/isow1432-isow1432bdfmr

器件型号:ISOW1432


工具/软件:

您好 TI 支持部门、

不同应用 ISOW1432BDFMR 在隔离式 RS RS-485 接口中、观察到的噪声高于预期。 您能帮助查看我们的设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayalakshmi:

    感谢您的联系。

    我要求您具体说明您的问题 — 是电源,总线,D/R 上的噪音 还是其他噪音? 另外、请附上示波器截图/结果、以便我们检查噪声水平并进行更好的评论。

    与此同时、我对上面的原理图有一些评论:

    1. VDD 上没有去耦电容器 — 与 VISOOUT 一样、VDD 也需要 10nF+1uF+10uF 电容器、不会显著影响器件性能
    2. 请确保您的 PCB 严格遵循数据表中提到的布局指南。

    此致
    Varun