This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:原理图审阅

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1561728/iso7741-q1-schematic-review

器件型号:ISO7741-Q1


工具/软件:

您好的团队、

请帮助 查看 ISO7741-Q1 的电源是否合理。 如果有任何需要改进的地方、请指出。

两个原理图是两种独立电源方法 、图中标记了 ISO7741-Q1 的电源端口。

此致、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    总体原理图看起来不错、请确保实际 PCB 布局上 100nF 去耦电容器距离数字隔离器 VCC 引脚的距离不超过 2mm。 电源引脚也看起来正常。 如果您需要未来 PCB 审查方面的帮助、请随时与我们联系!

    此致、
    Aaditya 五