This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:电路固件

Guru**** 2930710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1561368/iso1211-circuit-cofirmation

器件型号:ISO1211


工具/软件:

您好,我需要对上述原理图进行澄清,我可以将 EN 引脚直接连接到 VCC 引脚,我可以将场接地共用或单独连接到 输入侧的输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokul、  

    感谢您联系我们。 请参阅以下建议布局。 请注意、引脚 5 需要悬空、而不是连接到 FGND。

    此外、引脚 5-8 应与引脚 1-4 分离。 1 侧和 2 侧引脚之间应该没有连接。 但是、FGND 可与输入接地共用。  

    此致、
    Andrew