This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221A:有关最大输入信号电压的问题。

Guru**** 2831675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1540179/iso7221a-question-about-the-maximum-input-signal-voltage

器件型号:ISO7221A


工具/软件:

大家好:

我的一位客户遇到了关于 ISO7221A 最大输入信号电压的以下问题。

请你给我答复。

Q
ISO7221A 数据表第 1 页上的内容表明 、通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时、所有输入均可耐受 5V 电压、所有输出均为 4mA CMOS。
但在第 4 页上、它在 5.1 绝对最大额定值表中显示 Vi(IN、OUT 处的电压)为–0.5V (min)~Vcc+0.5V。

哪一项是正确的?  
器件的所有输入是否都可耐受 5V 电压?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    该器件的输入电压取决于相应侧的电源电压。 例如、如果 VCC1=5V、则 VI (max)= 5.5V。 如果 VCC1 = 3.3V、则 Viu (max)= 3.8V。 请参阅下面的绝对最大额定值:

    请注意、我们建议根据建议的运行条件、使输入电压与相应的电源电压保持相同:

    考虑到上述信息、违反绝对最大额定值可能会导致意外行为和/或器件损坏。 我们不能保证器件在超过绝对最大额定值的情况下运行。 例如、如果 VCCx=3.3V 但 VI = 5V、则将违反绝对最大额定值、并可能导致器件损坏。  在系统中设计器件时、我们建议遵循建议的运行条件、同时牢记绝对最大额定值。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya,

    非常感谢您的答复。

    我可以再问您一个问题吗?

    Q
    第 1 页中“通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时所有输入均可耐受 5V 电压“的描述是否错误?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我就此与我的团队核实。  

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的耐心。 在与我们的扩展团队交谈后、我获得了一些有关您的请求的反馈。 很抱歉耽误时间和时间。

    当电源电压低于 5V 时、ISO7221A 器件可支持高达 5V 的输入电压、这意味着输入是过压容限输入。 感谢您提出困惑、我们将在即将发布的数据表版本中解决此问题。

    有关更多信息、请访问 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1502147/faq-iso6441-what-are-overvoltage-tolerant-inputs-of-digital-isolators/5771541?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ISO6441%20AND%20FAQ#5771541

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya,

    非常感谢您的答复。

    我们获得了它、并将等待器件数据表更新。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya,

    让我确认一下。

    此信息是否正确?
    是否真的可以告诉客户以前的信息不正确并且此器件可耐受 5V 电压?

    请给我答复。

    谢谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    我理解你在这里的关切,如何处理这一点有点困难。 请允许我花一些时间与我的团队核实客户。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    非常感谢您的检查。

    我明白了。 我将等待您的下一次更新。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请再给我一天时间与我的团队进行讨论。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    非常感谢您的检查。

    是的。 我将等待你的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我 已经联系了、现在仍在等待答复。 我希望明天能做出响应。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的耐心、很抱歉耽误您的时间。  

    当电源电压低于 5V 时、ISO7221A 器件可支持高达 5V 的输入电压、这意味着输入是过压容限输入。 数据表中尚未更新此参数以反映这一点、但我们能够向客户提供有关输入的信息。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Additya、

    非常感谢您的大力支持和确认。

    我知道 ISO7221A 输入可耐受 5V 电压、并希望更新数据表。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。