This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6521:MCU ADC 需要电平转换?

Guru**** 2920940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1561192/iso6521-level-shifting-needed-for-a-mcu-adc

器件型号:ISO6521


工具/软件:

您好、  

我使用这种数字隔离器发送风扇 PWM 信号、并在双有源电桥中使用的风扇中接收 Fan_Tach 信号。

我正在从 MCU 发送 PWM 信号、该信号需要为 5V、而 Fan_Tach 信号为 5V。 但是、我的 MCU ADC 引脚最多可以处理 3.3V 的电压。 我为数字隔离器供电、一侧为 3.3V、另一侧为 5V。

鉴于电压电平不匹配、我是否需要使用电平转换器、或者由于数字隔离器由 3.3V 和 5V 供电、不需要进行电平转换?