This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1641:SDA1、SCL1 上拉电压

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1641, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1560766/iso1641-sda1-scl1-pull-up-voltage

器件型号:ISO1641
主题: ISO1640 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好
是否可以评估 VCC1 设置为 5V 且 SCL1 和 SDA1 上拉至 3.3V 时的 I2C 通信?
我创建了一个包含隔离式电源、ADC、传感器、ICO1641 等的电路板
此电路板的输入电压为 5V、SCL1 和 SDA1 输出未上拉。
我目前没有工作电压为 5V 的 MCU 电路板、因为我目前正在创建它。
我想通过在具有 3.3V 工作电压的 MCU 的电路板上将 SCL1 和 SDA1 上拉至 3.3V 来检查 I2C 通信。

此致、
Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 侧使用 5V 电源时、 VIH 为 0.35V。2 侧的 VIH 为  2.5V。必须交换 1 侧和 2 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    感谢您联系并提供详细信息。 为了进行快速通信检查、这应该可以在不损坏器件的情况下正常工作、因为 V_pullup 小于 VCC1。 但是、该器件尚未在数据表中的此类情况下进行测试或评估、我们建议使用与 VCC 相同的上拉电压 — 这种情况下,您已经开始使用正在进行的 5V MCU 板

    只需确保 MCU SDA/SCL 和 ISO1641 SDA1/SCL1 引脚之间的逻辑兼容性。

    确保 MCU 3.3V 电源和 5V VCC1 以同一接地端为基准。

    另一个更好的替代方案是使用 TCA980x/TCA951x 等 I2C 电平转换器将 5V 域信号转换为 3.3V 域。 请注意、SIDE1 (ISO1641) 到侧 A (TCA) 之间仍需要上拉电阻、您可以使用具有 8 引脚封装的 ISO1640 EVM 并顺利运行。

    请告诉我们原型测试是如何进行的。

    此致
    Varun