This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6421:使用数字隔离器时的电平转换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1560692/iso6421-level-shifting-when-using-digital-isolator

器件型号:ISO6421


工具/软件:

您好、

我使用 TI ISO6421 数字隔离器将我的 MCU 与 Sanyo Denki 风扇的转速计信号连接。 转速计信号为 5V。

如果我使用 3.3V 电压为数字隔离器的 MCU 侧供电、另一侧为 5V 电压供电、是否需要使用电平转换器? 我的 MCU 的最大引脚电压为 3.3V、而风扇的转速计信号为 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    如果我使用 3.3V 电压为数字隔离器的 MCU 侧、使用 5V 电压为另一侧供电、我是否需要使用电平转换器? 我的 MCU 的最大引脚电压为 3.3V、而风扇的转速计信号为 5V。[/报价]

    数字隔离器本身可以用作电平转换器、因为隔离器的两个 VCCx 侧可以支持不同的电压。 有关更多信息、请参阅 TI 常见问题解答:  【常见问题解答】我可以用不同的电压为数字隔离器的两侧供电吗? 

    此致、
    Aaditya 五